This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:线对间长度不匹配

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578830/sn65dp141-inter-pair-length-mismatch

部件号:SN65DP141
主题中讨论的其他部件: TUSB546-DCI, TPD4E02B04

您好,


我想询问SN65DP141是否适合显屏端口1.4 应用程序。
另外,我想问 一下Display Port应用程序中不同的线对最大的线对间长度不匹配是什么。

非常感谢!!

Kostas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kostas:

    对于1.3 44或1.4 ,我们建议使用TUSB546-DCI作为DP转接器。

    不存在与规格不匹配的最大线对间长度,规格在时间上有偏移限制,但这些限制取决于应用(源,汇,适配器和印刷电路板材料)。

    有关详细信息,请参阅DP规格。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!


    感谢您对 TUSB546-DCI的推荐。

    我还在寻找适合1.4 的外部ESD保护装置。  TPD4E02B04是否是用于DP 1.4 的正确设备?

    非常感谢!!
    此致,
    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:
    我不熟悉这款设备,但它支持Type-C应用程序,另一种模式是DP over Type-C
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    请推荐适用于1.4 的ESD防护设备吗?

    此致,
    Kostas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:
    TPD4E02B04的数据表提到它支持1.3 1.4 ,1.4 和1.3 的连接。
    1.3 与1.4 的主要区别在于1.4 支持压缩传输。
    此致