This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 千兆无磁性设计

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578730/gigabit-magneticless-design

我使用了本文中的设计(http://www.ti.com/lit/an/slla310/slla310.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!

     请告知您可能有什么问题。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加链接后,我的邮件的其余部分将被完全切断。 问题是:我是否可以对千兆位以太网使用相同的方法? 基本上,如图所示添加电阻器和电容器,无需添加磁性元件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    我们没有用于1G PHY操作的无转换(磁性)参考设计。
    目前,我们只有10/100Mbps的无转换设计。

    此致,
    罗斯