This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:DP8.3848万I和TLK110之间的寄存器比较

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578549/dp83848i-registers-comparison-between-dp83848i-and-tlk110

部件号:DP8.3848万I
主题中讨论的其他部件:AM3357,TLK110

您好,

您是否有DP8.3848万I和TLK110的寄存器比较表? 我使用DP8.3848万I和AM3357开发EtherCAT系统。 我使用DP8.3848万I构建我们的定制板,而不是AM335xICE2板中使用的TLK110。 由于我使用ICE2板评估了软件,所以我正在检查两个PHY之间的寄存器差异。 请给我一些建议。

此致,
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我们您是否有这些PHY迁移的相关信息或其他信息。

    此致,
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kazu:

    遗憾的是,我没有一个表格概述所有的分歧。
    但是,基本IEEE寄存器可在两种设备中找到。

    更简单的是,您可以共享计划与DP8.3848万一起使用的驱动程序,我可以强调TLK110和DP8.3848万中的不同之处。

    此致,
    罗斯