This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS-485模式问题

Guru**** 2929170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD71

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579039/sn65hvd75-question-of-rs-485-mode

部件号:SN65HVD75
主题中讨论的其它部件:SN65HVD71

大家好,

您能否简单回答客户 的问题?

-。 对于RS-485通信, 是否可以    同时将DE和/RE设置为激活(DE与上拉,/RE与下拉)?

-。 是否有任何不带DE,/RE引脚的RS-485设备?

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:


    是的,您可以同时上拉和下拉RE。 这是一种很好的方式,让您的微控制器能够监听发送的内容,以确保传输的数据正确无误。  

    对于没有任何DE/RE针脚的设备,我们没有任何没有DE/RE针脚的半双工设备。 我们确实有不带DE/RE针脚的全双工设备,如 SN65HVD71。

    此设置将不允许此节点从其他节点接收任何数据,并将禁止其他节点相互通信,因为如果DE为高,D为开路,则线路A为高,线路B为低。 通过在半双工设置中覆盖总线。  其中一个较为正常的应用是下拉或接地,RE引脚和使用MCU控制DE引脚,这样您就可以关闭驱动器并侦听其他节点之一的响应。  



    此致,
    Daniel Noel