This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:电源问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578798/dp141rljevm-power-source-question

部件号:DP141RLJEVM

您好,  

 我一直在阅读 DP141RLJ评估模块文档(www.ti.com/.../sllu242.pdf) ,我有一个关于DP_PWR信号的问题。  

第3页说明如下: DP电源可通过通过J9连接的DP输入或直接连接到主板上的3P3V。

检查标准显示端口电缆(如下所示)的针脚,它显示电缆两端的针脚20 (DP_PWR)预期由其各自的连接器供电。 此外,它还显示电缆一端的引脚20未内部连接到电缆另一端的引脚20。


我的问题是,为什么评估模块文档中指出,电源 可以通过通过J9连接的DP输入进行传递?
此外,两个Display Port连接器中是否需要提供3.3V至插针20的电压,因为它们不是内部连接的?  


非常感谢!!

此致,
Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:

    标准DP电缆不得有用于DP_PWR针脚的电线。
    只有随电缆供电的分支设备提供的系留电缆或永久连接到下游设备或调整适配器或延长电缆的电缆才允许使用DP_PWR导线。 这些固定/连接/调整大小/延长电缆的一端必须有全尺寸或mDP插头连接器(如第4.2 .1节中所述)。 另一端必须永久连接,或者有DP插座连接器或自定义连接器。

    因此,此引脚可用于为中继器,协议转换器或电平转换器供电。

    此致