This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DP130和DP139有何不同

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578997/sn75dp130-what-different-between-dp130-and-dp139

部件号:SN75DP130

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们调查了支持DP++功能的DP re-driver。

我们看到了DP130和DP139。

看起来DP139包括HDMI电平转换,但DP130没有。

但DP130也支持DP++?? 这意味着,如果您需要在HDMI中使用DP130,那么您需要离散电平转换电路吗?

DP139看起来只支持DP++,而不支持DP?

这让我们感到困惑,因此我们想知道它们之间有何不同,感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    DP130支持DP++,这意味着它可以处理具有HDMI数据速率的交流耦合信号和具有1/10数据速率的一个时钟通道。
    DP139是从DP++到HDMI的电平转换器,这意味着它接收HDMI交流耦合信号并将其电平转换到HDMI电平。

    DP139不是协议转换器(我们没有),这就是为什么它支持DP++而不是DP。
    DP130只是一个驱动器,它不包括电平转换器
    无需将DP130和DP139一起使用,DP139也具有EQ功能。 如果输入路径很长,则可能会出现这种情况,这取决于应用程序。

    此致