This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:HReset引脚拉力高

Guru**** 2477165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578594/tps65982-hreset-pin-pull-high

部件号:TPS6.5982万

尊敬的团队:

您能否告诉我,我应该拉高HReset引脚多长时间才能重置TPS6.5982万?

我的客户需要此规范来实施其EC代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    TPS6.5982万数据表在第22页讨论了此规范。 必须将HRESET引脚拉高以确定复位条件的最短时间为2毫秒。 请参阅以下数据表中的片段:

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢你的帮助。