This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:用于X1输入的CDCLVC1104

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578129/dp83848k-cdclvc1104-for-x1-input

部件号:DP8.3848万K
主题中讨论的其他部件:CDCLVC1104

您好,

  将CDCLVC1104用于X1输入是否有任何问题?

 CDCLVC1104的VDD 为3.3V
 CDCLVC1104的时钟源 为25MHz +/-15ppm。

CDCLVC1104 VOH为2.2V~2.9V,VOH为0.1V~0.8V,附加抖动为100fs。
DP8.3848万K XI VIH为 2V,Vil为0.8V。

因此,我认为没有问题。

我的理解是否正确?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji您好!

    对于25MHz输入时钟,可以使用CDCLVC1104。

    此致,
    Aniruddha