This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:CLK_OUT操作说明

Guru**** 2477165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578115/dp83867e-clk_out-operation-clarification

部件号:DP8.3867万E

团队,

我的客户有以下问题:  

此时,我正在使用DP8.3867万E clk_out引脚在其中一台DP8.3867万E设备上创建固定25MHz输入时钟副本,并在其它地方生成125MHz时钟。

能否确认clk_out的以下默认操作正确?  另外,哪个带式引脚用于禁用clock_out?  数据表中没有明确说明。

 

从数据表的9.3 第3节:

 

使用I/O配置寄存器(地址0x0170),可以将DP8.3867万配置为在内部输出这些数据

时钟通过CLK_OUT引脚。 默认情况下,输出时钟与X_I振荡器/晶体输入同步。 。

默认输出时钟适合用作另一个DP8.3867万设备的参考时钟。

 

 

此致,

亚伦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    正确,PHY将在时钟输出引脚上默认生成25MHz输入时钟的副本。 但是,48引脚设备上没有要禁用的绑带。 这是数据表中的拼写错误,将在下一修订版中修复。 可以通过寄存器0x170禁用时钟输出。

    此致,
    Aniruddha