请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO3130 “线程: Processor-SDK-AM57X”中讨论的其他部件
您好,
我正在寻找PCIe 1对2分组交换机。 XIO3130是否合适? 此外,最重要的是,推荐的设备是否有Win10和非GPL源代码?
谢谢!
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在寻找PCIe 1对2分组交换机。 XIO3130是否合适? 此外,最重要的是,推荐的设备是否有Win10和非GPL源代码?
谢谢!
Andrew
我不知道TI是否有内部代码。
但此设备是按照相应的PCIe规格编写的,因此不会有任何特定于设备的代码。 从理论上讲,来自任何操作系统的PCIe代码都很有帮助。
处理器-SDK-AM57X在RTOS封装中有一些PCIe代码,但 处理器SDK RTOS PCIe wiki页面显示:
PCIe外围设备可用作根复合设备。 可以连接一个或多个其他端点(多个端点需要板上的PCIe交换机)。 LLD将外围设备配置为RC模式。 它不会尝试模拟Linux驱动程序的全部枚举功能。 相反,用户需要提供特定于他们打算支持的每个端点的代码。
最好查看其中一个BSD;例如,FreeBSD处理 sys/dev/pci/pci_pci.c.中的PCI/PCI桥但是,虽然该代码处理枚举设备,但大多数代码都特定于FreeBSD。