This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2201A:通过PoE连接为非PoE以太网PHY提供保护

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578309/tlk2201a-protection-to-non-poe-ethernet-phy-with-poe-connection

部件号:TLK2201A

尊敬的先生:

   我们有一个使用2个以太网端口的定制板。
   我的关注是

   1.如果将交换机的PoE输出端口连接到此非PoE以太网PHY,会发生什么情况?
   2.流向PHY的电流会发生什么变化?
   3.这会损坏以太网PHY吗?
   4.让我们考虑无源PoE交换机的案例,其中没有PD检测机制。 在这种情况下会发生什么?

   请你引导我这方面的工作,并澄清IC安全方面的疑问吗?


谢谢,此致,
Govindaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Govindaraj,

    您可以将PoE设备连接到非PoE设备,因为会进行PoE检测,以避免损坏非PoE设备,这是802.3af PoE标准检测的一个关键组件。 在发送电源之前,PSE必须能够检测是否存在支持PoE的设备,并且必须能够检测到受电设备何时不再存在并断开电源。 为了实现准确的检测,PSE通过电缆发送低电平检测电流,并分析响应以确定是否连接了兼容设备。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Luis Omar Moran,

    非常感谢您提供的宝贵信息。

    但是,如果无源PoE交换机连接到不存在PD (电源设备)检测机制的非PoE以太网端口,会发生什么情况。

    在这种情况下,PHY是否会损坏?

    谢谢,此致,

    Govindaraj