This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS至RGB转换器

Guru**** 2893610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578410/lvds-to-rgb-converter

主题中讨论的其他部件:DS90CF384

您好,团队:  

对于以下要求,请建议使用LVDS至RGB转换器,

 

LVDS Rx通道= 4

平行外    侧= 28

频率支持= 10MHz至65MHz

工作电压= 3.3V

温度    =-20C至80C

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    DS90CF384符合这些要求,但PLL时钟最小频率规格除外,该规格为20 MHz。 如果您需要在10 MHz下运行,我们没有解决方案。