This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:更新的HDMI 2.0 分路器设备

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578074/tmds442-updated-hdmi-2-0-splitter-device

部件号:TMDS442
主题中讨论的其他部件: TMDS181

团队-

我的客户正在寻找HDMI 2.0 分配器,而较早的E2E帖子将我选择TMDS442作为选项,但我发现它仅支持HDMI 1.3a。 是否有任何更新的设备允许我们进行单个HDMI 2.0 输入并驱动两个HDMI 2.0 输出? 或者,如果我们不能做到,您最好如何推荐我们这样做?

谢谢!

Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alec,

    我们没有2.0 的分离器,我们甚至没有关于此应用程序的建议。
    客户可以自行承担风险,在每层PCB上放置两个TMDS181,使通孔与TMDS181之间的距离非常短。
    同样,我们没有对其进行测试,如果客户想要尝试,他们将自行承担风险。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,客户需要单独配置两个显示器,将TMDS_Cock_Ratio设置为2.0 401(1/40),但只能使用一个DDC配置分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫伊斯-

    感谢您的回复,很遗憾,我们没有解决此问题的强大解决方案。

    谢谢!
    Alec