This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP15:大约1:2缓冲区

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578247/sn65lvcp15-about-1-2-buffer

部件号:SN65LVCP15

尊敬的支持团队:

我们是否有这样的解决方案可以支持将风扇从一个1.25G SGMII差分信号输出到2。 并且没有2:1 mux功能? 可使用SN65LVCP15,但客户不需要2:1功能。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    SN65LVCP15的数据速率为1Gbps到1.5Gbps,因此不能使用SGMII中定义的较低数据速率,如果客户仅使用千兆数据速率,SN65LVCP15是一个不错的选择。

    此致