This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:单触发模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578027/tca6507-one-shot-mode

部件号:TCA6507

我不确定在TCA6507中单触发模式是如何工作的。

1.我可以将组0中的单个LED设置为单触发模式,其余的LED设置为正常模式吗?  

2.根据描述,LED从定义的区域开始,然后PWM0从输出断开。  

是否会在下一个周期重复此操作?

最佳,

Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kostas:

    我相信在下一个周期内将会重复这一情况。  我可能需要再深入了解一下,但您是否已经了解了“使用TI TCA6507编程娱乐灯”?  这是一个很好的参考,请参阅下面的链接。

    http://www.ti.com/lit/an/scpa043/scpa043.pdf

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 感谢您提供此文档。 我看了一下,它很有帮助。

    一触式模式的声音适合我要执行的操作。 文档中关于这种模式的内容不是很清楚,我想说明一下它是如何工作的。

    最佳,

    Kostas