This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:3.3Vcc时的TRS3122ERGER最大电流消耗是多少?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578055/trs3122e-trs3122erger-at-3-3vcc-what-is-the-max-current-draw

部件号:TRS3122E

大家好,

我的客户想了解Vcc为3.3V的TRS3122ERGER的最大功耗是多少?  他希望了解该零件的电流消耗量,以便他可以相应地调整所提供的电源。  请提供建议。

如果数据表中有一个规格,我应该查看以供将来参考,请告知,因为我不确定输出短路电流是否是我应该查看的正确规格??? (120mA??)

此致,

Dan Nitta Mackay TSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    电源电流会随电源电压,切换速率和负载电容等因素而变化。 通过查看数据表中的图1至图6,您可以了解预期结果。 如果您希望我们在特定条件下为您的客户进行评估,请告知我们。

    此致,
    最大