This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB320LI:TUSB320LI和TUSB320LAI之间的差异

Guru**** 2925880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577773/linux-tusb320li-difference-between-tusb320li-and-tusb320lai

部件号:TUSB320LI
主题中讨论的其他部件: TUSB320LAI

工具/软件:Linux

TI专家您好,

我们有一位主要智能手机客户在其新智能手机中使用TUSB320LI。 客户在 使用TUSB320LI时遇到问题,他们发现ID针脚可与 干扰发生冲突。 当智能手机正在充电或插入计算机USB端口时,很难正确读取ID值。  

客户尝试将 TUSB320LI更换为 TUSB320LAI,问题已解决。 但他们需要知道原因,所以您知道这两个部分之间有什么区别吗? 我检查了数据表,发现 当端口 未连接且等待连接 不同时,未连接模式下的电流消耗为 100uA (典型值), TUSB320LAI为70uA。

但似乎无法 回答这个问题。  我认为,电流消耗越高,芯片就越强大。

请给出一些提示。 提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nestor:

    TUSB320LAI在功耗方面有了改进,并修复了一些与启用了电源传输的设备的互操作性相关的错误,这就是我可以与您分享的全部内容。

    此致,
    迭戈。