This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:要求TCA4311A示意图审查

Guru**** 2800665 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577984/tca4311a-asking-for-the-tca4311a-schematic-review

部件号:TCA4311A

大家好,

客户看到SDA(In)和SDA(Out)被电压电平1.4V锁定,在缓冲器(TCA4311A)启用大约1分钟后无SCL信号。 (VCC为3.3V)

您能否帮助查看TCA4311A示意图并提供您的意见? 我建议客户将拉力更改为10公里作为数据表。

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    SDA被锁定是什么意思?  您能解释一下这种现象吗?  我不理解您在1.4V电压下的含义,此零件的Vcc范围为2.7 至5.5V。  

    我还想知道为什么您没有在SCLIN和SDAIN上都有拉拔?  它们是否在原理图上的其他地方???  此外,EN引脚是否有上拉或下拉电阻器?  Pin Pin的位置如何? 接通电源时,它是否处于已知状态?

    现象期间的信号波形也非常有用。

    Francis Houde