This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:关于HD3SS215的特殊用途

Guru**** 2800725 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577918/hd3ss215-about-special-usage-of-hd3ss215

部件号:HD3SS215

大家好,

我的客户希望使用以下组合,
他们是否可以使用此组合?  
如果他们使用此组合,设备是否 符合HDMI标准?
(例如,信号丢失,直流丢失等)

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,您好!

    是的,客户可以使用该配置。

    要通过HDMI认证,不仅要依靠级联中的两个HD3SS215,还必须考虑连接器和迹线损耗。

    最好添加一个像TMD181这样的重驱动程序,并根据它是源应用程序还是汇应用程序,对其进行相应的配置以匹配通道损耗。

    此致