Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
您好,我是心电图研究的新手。 我正在研究使用ADS1293 dn Raspberry PI 4,python表情符号的ECG信号。 然而,我遇到了一个问题,即当SPI程序运行时,结果是在导线1和导线2中没有电压值的输出,并且绘图仪上没有图形数据。 有人能帮我提供解决方案吗? 当我第一次尝试将ads1293连接到树莓并运行程序时,电压值仍在读取,图形没有出现。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
您好,我是心电图研究的新手。 我正在研究使用ADS1293 dn Raspberry PI 4,python表情符号的ECG信号。 然而,我遇到了一个问题,即当SPI程序运行时,结果是在导线1和导线2中没有电压值的输出,并且绘图仪上没有图形数据。 有人能帮我提供解决方案吗? 当我第一次尝试将ads1293连接到树莓并运行程序时,电压值仍在读取,图形没有出现。
您好,
非常感谢您使用TI的产品。
此TT已收到/查看,我将在3~5天内返回给您。
我是否可以提出更多问题来收集更多详细信息?
您能否提供一些图片来说明如何将ADS1293连接到Raspberry PI的I/O?
您将需要足够的VDD电压= 2.7V ~5.5V,IVDD电流,1.65V ~ VDD之间的VDDIO电压等和4.096MHz晶体/XTAL时钟,以向XTAL引脚提供时钟信号。 请检查 上面覆盆子PI是否可以提供/支持?
您是否购买过任何评估板/套件?
您是否验证并测试了用于Raspberry PI的python脚本可能在其他设备上工作?
感谢。
提前感谢您的反馈。
这是我制作的ads1293和树莓别针连接的图片。
我正在连接
ads1293引脚连接到Raspberry PI 4引脚,如下所示:
5V--->引脚17
GND -->引脚25
SCLK -->引脚23
SDI -->引脚19 (MOSI)
SDO -->引脚21 (MISO )
csb -->引脚24 (ce0)
DRDYB -->引脚22

在这种情况下,我仍然不确定我的ads1293上的GND和5V是直接连接到树莓还是使用不同的电源?
除了CSB和DRDYB引脚,我不确定我应该连接覆盆子上的哪个GPIO引脚。
我没有购买评估板/套件
我不理解在另一台设备上测试python脚本意味着什么,但我是从Stefan Hubber共享的以下网站链接中获得的:
gitlab.stusta.de/.../rpi-ads1293-spi.py
当我运行该程序时,它似乎没有显示任何特定的错误。
只是我不明白如何正确连接针脚以及流程如何进行。
很抱歉,如果我还问了很多问题,感谢您的帮助,先生