This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:EVM输出摆幅600mv咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091438/ds25br120-evm-output-swing-600mv-consult

部件号:DS25BR120
主题中讨论的其他部件: DS25BR110

各位专家,您好!

希望您做得好。

我的客户报告了一个有关DS25BR120 EVM 的问题,即EVM的输出摆幅为600mV。

但根据数据表,输出摆幅应为350mv。

您能帮您提供一些意见吗?

谢谢,BR,

达信Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marsh,

    您是否可以在此处共享测试设置的结构图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    非常感谢您的回复。

    有关测试设置的信息  ,请参阅www.ti.com/.../snlu017。 上面的眼睛图是从这里复制的。 正如它所规定的那样,此图的设置不再是另一个条纹,并且PE/EQ=off。

    你能帮我弄清楚v_OD =(输出+)-(输出-),对吗? 如果是,根据数据表,V_OD 应为 350mv。

    然后,在我们的EVM中,眼图的摆动实际上是700mV。

    谢谢,致以诚挚的问候。

    达信Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marsh,

    我认为用户指南中的数字是通过DS25BR110实现的,两种器件共享一个EVM。