This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:eq,de,OS设置

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605826/tusb522p-eq-de-os-settings

部件号:TUSB522P

您好,先生

    我们使用TUSB522P。

电缆:2.0 连接器,3.0 电缆,1500 mm

主板:

dB宽:

问题:EQ,DE,OS如何设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在您的设置中,我们建议您将以下设置作为测试的起点:

    均衡器-低- 3dB
    操作系统-低-0.9Vpp
    DE -浮动--3.5dB

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生
    均衡器-低- 3dB ?EK1=E2=-3dB
    操作系统-低-0.9Vpp ?OS1=OS2=0.9Vpp
    DE -浮动--3.5dB ?DE1=DE2=3.5dB
    请确认。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的,作为测试的起点。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

       现在我们改变了3.0 电缆的长度,它是2000 mm。 无法使用之前的参数,如何设置EQ,DE,OS?

      还有 一个问题要问,我们 调试了一个参数,DE-H,EQ-H,OS-H,读取U磁盘数据时没有问题,但当白色U磁盘数据时,总是出现传输错误,为什么?  

      非常感谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Walker:

       请尝试增加TUSB522上的操作系统,这应该足够了。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

       您的意思是系统需要twoTSUB522P还是需要使两个操作系统处于高位?

       在当前情况下,两个操作系统已经很高,但  在将数据写入U磁盘时仍会发生传输错误。

       是否有一个参数可确保传输性能最大化,即我使用短线路或3 m 线路可以正常工作?

      非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walker,

    然后解决方案可能是提高EQ。
    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    首先非常感谢, 但问题没有完全解决。

    插入3.0 A S a,盘时,计算机区分为2.0 的某种设备,工作时非常正常。为什么?和解决方案?

    此外,USB 3.0 电缆的长度为1.5 m ,一端为USB A型,另一端为PH连接器。

    谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walker,

       我了解情况。 为了提供精确的解决方案,我需要更多信息。 似乎是重新驱动程序正在运行bot。配置不是通道的最佳配置,因此主机未通过枚举的轮询步骤。 您是否有办法从端口获取眼图,或者至少从USB分析仪获取日志?

    此致,

    迭戈。