This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:GUI下载

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606680/tps65983b-gui-download

部件号:TPS6.5983万B

尊敬的先生  

请问我可以从哪里下载TPS6.5983万A的GUI?

或者TPS6.5983万B GUI与TPS6.5983万相同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai

    83B GUI与83A GUI分开。 可从ti.com>myTI>mySecureSoftware>Access(83B下载)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeff

    请问哪里可以应用983B的GUI
    我的mySecureSoftware中只有983 GUI

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    链接到您的MyTI帐户的电子邮件是什么? 我将努力将您添加到83B文件中。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    您可以请求访问,如上面的屏幕截图所示。 如果您在获取访问权限时遇到问题,请告诉我。

    83和83B GUI都在mySecureSoftware中。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff

    我的电子邮件是kenny.hsiao@wpi-group.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我刚刚授予您访问83B的安全SW文件夹的权限。 如果您在查看文件时遇到任何问题,请告诉我。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jeff:

    请问哪里可以应用TPS6.5983万B GUI
     我的mySecureSoftware中只有TPS6.5983万 GUI

    我的电子邮件是 jay.lo@inxtron.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    欢迎使用E2E! 请将您的问题重新发布为新的主题吗? 此线程已解决,发布新线程将使我们的一位工程专家的响应时间最快:-)