This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:不建议将TUSB7340用于新设计

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601380/tusb7340-tusb7340-not-recommended-for-new-design

部件号:TUSB7340

您好,

有人能告诉我为什么不再推荐TUSB7340用于新设计吗?

几个月前,我们购买了这款芯片,用于我们的新设计。

请告诉我,直至该网站可用? 您有多少件库存?

您何时一定要停止生产? 您是否有该芯片的替代品?

提前感谢您的参与

Younes Ghanem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Younes,您好!

    当TI将器件移至NRND时,只要有活跃的客户并且能够生产器件,器件将继续处于生产状态。 如果TI出于某种原因必须停止生产器件,TI将与任何活跃的客户合作确定终身购买数量。

    我将与团队确认,但此设备可能已移至NRND,因为它是较旧的USB 3.0 产品,并且USB规格随着时间的推移而不断发展。 这意味着此设备不能满足新的USB 3.1 合规性标准来接收USB徽标,即使它符合USB 3.0 规范。 此外,由于驱动程序要求,此设备需要高级别的支持。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    非常感谢您的详细回答。
    此致
    Younes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    一个问题。

    这是否意味着如果我的客户想要接收3.1 Gen11 (3.0)的徽标,他们仍然可以使用此部件,对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    无法再为使用此设备的产品授予USB徽标。

    此致,
    豪尔赫