This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-Q1:反向电压澄清

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-Q1, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603672/tps2553-q1-reverse-voltage-clarify

部件号:TPS2553-Q1
主题: TPS2553中讨论的其他部件

您好,

我的一位客户问我以下问题:

该部件具有反向电压保护,当其打开(Vou>VIN)时,故障会消失,开关会关闭(在打开之前),我可以清楚地了解规格。

我的情况与开关已经处于关闭模式(EN针脚在0)时发生的情况不同,我给出的反向电压要么是故障,要么是0,要么不是。

因为在我看来这是正常情况? 规格中没有描述这种情况(或者我没有找到)您可以检查吗?  

请您提出上述问题,  我将不胜感激。  

提前感谢。

此致,

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,您好!

    当en为低电平时,设备未激活,内部功率MOSFET关闭,因此电流不能从Vout变为Vin。 因此,在这种情况下,故障永远不会出现。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    我还有另一个问题,在EN = 1时组件已激活,但我注意到插图与此相反,我想与您确认这是图形中的错误,而不是设置中的错误(请参阅第7页)。

    在此表示感谢,谨致问候,

    Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Berman:
    当EN为高时,设备处于活动状态。 当输出电压>输入电流将从输出电流至VIN。 如果输出电压>Vin=135mV且此情况超过4ms,则故障针脚将断言。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael

    我再次需要您的帮助,使用TPS2553-Q1的客户有一个奇怪的案例,请看他如何向我描述。

    初始状态-组件的输出已具有5V +的电压(来自另一个电源),并且组件不接收电压,即Vin = EN = 0
    下一模式-输出中有+ 5V电压,但这次输入电压= EN =+ 5V

    问题:部件是否会切换至打开?
    如果输出电压会阻止部件打开/关闭,这种情况的影响是什么?

    在此表示感谢,谨致问候,
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当VIN=EN=5V忽略输出电压时,TPS2553将打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。