This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/GD7.5232万:GD7.5232万

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606147/rtos-gd75232-gd75232

部件号:GD7.5232万

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

我有两个关于 GD7.5232万和原理图的问题,如下所示。

Q1步骤1。 系统打开,RTS#针脚处有脉冲。 (输入和输出两者)

Q1步骤2。 我们隔离了-12V,步骤1行为未发生。

Q2 步骤1。 我们看到 GD7.5232万可能存在泄漏问题,导致电源两次上升。  

Q2 步骤2。 我们隔离了D38/D44或GD7.5232万 ,并且没有发生步骤1行为。

如果您对这些问题有任何想法和建议,请与我分享。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo,

    问题1. 当您打开设备电源时,您是否知道需要遵循顺序?

    问题2. 您的意思是VDD引脚发生泄漏吗? 它是否也发生在功率提升过程中? 您能否估计泄漏量? 你能不能再详细介绍一下'两次崛起'?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao先生

    问题1. 我们遵循了SPEC中的顺序,结果是相同的。

    问题2.这不是电源泄漏。 根本原因是 RTS引脚泄漏SIO引脚,导致 RTS引脚按以下方式上升两次。

    CH1是GD7.5232万输入端。  CH2是GD7.5232万输出端(连接器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    您能否检查如何驱动UART1_RTS#? 您认为它可能有电流限制吗? 由于输入级基于BJT,当VI=0V时,IIL为1.6mA。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,
    您可以参阅此帖子,了解设备通电时DA引脚的类似观察。 如果您还有疑问,请告诉我。e2e.ti.com/.../60.9497万