This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:数据线连接

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604777/tps254900-q1-data-line-connection

部件号:TPS25.49万-Q1

您好,

我想讨论TPS25.49万-Q1的数据线连接。

我的要求如下:

1.分频器3模式(2.4A)

2.对蓄电池保护短路

 3. IEC 6.1万-4-2接触:15kV

在这种情况下,以下连接是否正确?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,此连接正确。