This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:调节器方法

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605650/tusb211-q1-conditioner-method

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB211

大家好,

此IC状况如何发出信号?

是内部放大器吗?

在信号正常的情况下,波形是什么?

没有变化? 还是 放大?

此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TUSB211将在检测USB HS信号时注入电流,以提高转换速率和眼部开度。

    TUSB211在检测到USB HS信号时立即激活,并将增强此信号。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cevin San

    感谢您的快速响应。
    我被理解了。

    此致
    Koji Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cevin San

    您是否有上述调节剂方法的文档?

    我的客户希望使用TUSB211-Q1。

    他们有各种问题。
    我认为,如果有文件,就有理由解决问题。

    此致
    Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koji-san:

    请分享客户提出的问题,该设备的直接描述是它向HS信号注入电流,以提高转换速率并补偿通道中的RC损失。

    此致,
    迭戈。