This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ULN2003:与MSP430F5529LP连接

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ULN2003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605588/boostxl-uln2003-interfacing-with-msp430f5529lp

部件号:BOOSTXL-ULN2003

在哪里可以获得连接BOOSTXL-ULN2003与MSP430F5529LP的代码。  

我在 dev.ti.com/BOOSTXL-ULN2003上尝试,但我没有得到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Birendra:

    此代码正在更新到新的MSP430标准,因此目前不能在线提供。 您可以在线搜索以查找Arduino代码示例,或使用 此应用手册中的理论 来帮助您找到驱动电机的最佳方式。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:

    是否有任何更新或何时提供?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    我们的团队发生了几次变化,支持此请求的人员不再支持此增压器组件上的设备。 现在还需要一段时间才能制定守则,老实说,我目前不知道什么时候会这样。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢更新。