This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:为显示器和笔记本电脑应用请求982

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606661/tps65982-asking-for-the-982-for-monitor-and-notebook-application

部件号:TPS6.5982万

大家好,
客户在C型监视器(60W)和C型笔记本一侧使用TPS6.5982万。
对于VCONN功能,哪个设备应向电缆提供VCONN电源?

由于显示器和NB都是DRP模式,我认为NB应该提供VCONN电源。
原因是NB将是DFP数据角色。 最终,VCONN电源来自NB端。
如果不正确,请更正我。 您是否有详细描述此行为的规格或其他信息?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    DFP将为电缆提供VCONN电源。 数据表的表1中的下面显示了在连接TP6.5982万配置为DFP时发生的操作。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的反馈。

    对于VCONN sawp案例,DRP角色监视器有时将是DFP首次连接到NB。

    DFP监控器和UFP NB将执行数据角色交换(UFP监控器和DFP NB)。 在数据角色交换后,将接着进行VCONN交换。

    因此VCONN会通过监视器鱼垂来进行生物缓生。 最后,NB将为电缆提供VCONN。 是这样吗?

    在VCONN交换过程中,电压在 转换时间内是否保持在5V? 或5V将会下降,并且会重置调解器IC?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    是的,正确。 最初,监护仪将提供VCONN,但随后会有VCONN交换,将其角色从源更改为接收器。 在这种情况下,显示器将是接收器,连接的设备将是源设备。 电压应下降并复位。  

    有关过程流的更多信息,请参阅USB 1.2 PD文档的"表8-21 USB Type-C源到接收器VCONN源交换的步骤"部分。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    这是CC1/CC2/VBUS波形。

    您可以看到有三种通信方式。 第一次和第三次通信可以完美地建立VBUS 20V。

    监护仪将发送HRSET至TPS6.5982万,因此您将看到CC通信将再次进行通信。

    问题是第二次通信后CC2 (CH3)电压异常。 它将变为高5V并返回至0V。

    问:

    1.您能否为该案例提供您的推荐?

    2. CC2上无5V电压是否存在任何问题? 根据LeCroy日志,监护仪和NB均可正常建立20V并进入DP备用模式。

    CC1:CH2

    CC2:CH3

    VBUS:CH1

    谢谢

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我想重申您的设置,以确保我的陈述正确。 使用设置为DRP的982EVM时,示波器上的波形位于"监视器"侧。 您已将另一个982EVM设置为DRP。 在第一种情况下,监视器端982EVM将 充当源并提供VCONN,然后进行VCONN交换,然后连接的982EVM将成为从消费者变为提供VCONN的提供商的交换机。

    如果是这种情况,您所显示的CC2线波形是正常的。 预计“监视器”端982EVM上的CC2线路将关闭VCONN。  

    您能否提供LeCroy日志以便我查看?

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    波形位于NB 982D侧。监视器982和NB 982均设置为DRP。 它只能在emark电缆上复制。

    LeCroy曲线的好坏是一样的。 我无法分辨LeCroy跟踪。两个跟踪都可以成功进入DP模式。但是,NB端的982D不会将中断发送到AR芯片以更新alt模式。 因此,发生故障时,英特尔不会发送DP信号。 (故障率:30 % ,每个982D NB具有相同的故障率)

    这是痕迹。

    e2e.ti.com/.../monitor_5F00_NB_5F00_NG.usb

    e2e.ti.com/.../monitor_5F00_NB_5F00_OK.usb

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我仍在研究这件事,并将很快回复您。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    是否可以从主机实用程序GUI提供有关PD状态(0x40) HardResetType寄存器的信息?  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我手边没有这份登记册。 但我可以确认0x5F DPPinAssignment将转到C.

    您能否解释为什么需要检查此寄存器0x40? 在LeCroy曲线中,NG和Good都进行通信并进入altenate模式。

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我想了解有关您从示波器中提到的两个硬重置的更多信息。 当我看你们的LeCroy痕迹时,它们看起来很相似。

    我想进一步说明什么是"好"和"坏"情况。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:
    "好"和"坏"表示NB是否可以检测到监视器并在监视器上显示。
    对于坏情况,NB无法检测到显示器并将DP信号发送到显示器。
    TBT仅读取C型端口上的USB设备。
    但是,“好”和“坏”两种情况下,PD通信都可以在DP分配C中进入alt模式

    谢谢!
    SHH



    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    是否可以确认在中断事件掩码中启用了数据状态更新?

    此外,您能否在好的和坏的情况下提供I2C线路的范围快照? 看看这将帮助我了解中断是否正通过I2C线路正确发送。

    此致,
    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这一问题尚未得到答复,我想关闭这一线程。 如有任何其他问题,请作答并提出意见。

    此致,
    Jimmy Hua