This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:集线器输入电源电流存在问题。

Guru**** 2578875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600336/tusb4041i-there-is-some-issue-about-hub-input-supply-current

部件号:TUSB4041I

德拉斯:

从数据表中,集线器输入电源的VDD电流为86 mA。

但是,测试结果比数据表中的数据要高。请参见下图。

请就该问题提供一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如何连接端子SMBUSz? 您能否分享您的原理图?
    您是否遵循通电顺序?
    当前测量值是多少?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Elias:

    请参阅原理图,我们将遵循通电顺序。

    数据表中的VDD为86mA,电流测试值高于600mA。

    请帮忙给一些建议!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供VDD33和VDD控制器的示意图。 高电流消耗(600 mA)仅为浪涌电流还是一致?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的JMMN:

    非常感谢您的回复。

    请参阅VDD33和VDD调节器的示意图:

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lian:

    您能否确认1.1V导轨上的持续电流消耗?  在初始电流峰值之后?  

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的JMMN:
    我与我们的客户核实过,电流只有在通电后才会涌入。
    请提出一些建议。
    非常感谢!

    吴运文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lian:

    您能否确认1.1V导轨上的持续电流消耗? 在提供的屏幕截图中,您是否显示了2.5V导轨的浪涌电流? 2.5V轨为1.1V LDO之外的其它哪种电压供电? 我们的实验室中没有看到浪涌电流峰值。 2.5V / 1.1V导轨上的muck散装电容是多少? LDO数据表仅建议1uF,请尝试降低LDO的大容量电容以降低浪涌电流。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lian:

    此问题是否有任何更新?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN您好:
    客户主板中2.5V/1.1V导轨上的大容量电容为22uf。

    谢谢!
    运气
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lian:

    要降低浪涌电流,他们需要降低电源轨上的大容量电容(10 UF或4.7 UF),或切换到软启动LDO。
    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lian:

    此问题是否有任何更新?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN您好:

    我和客户讨论过,他们说他们用10uF测试过,但也有电流。

    您还有其他建议吗?

    谢谢!

    此致,

    运气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运,

    我在实验室中使用电流探头完成了额外的测试,我无法复制客户看到的高电流消耗。 初始50毫秒后,持续电流消耗是多少? 高电流消耗是否仅发生在通电复位时,还是也发生在手动复位时?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将关闭此线程,直到客户获得更新。

    此致,
    JMMN