This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:布局模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605643/tusb211-q1-layout-pattern

部件号:TUSB211-Q1

大家好,


数据表中介绍了DP和DM的布局示例。

请告诉我以下宽度的布局。


A:0.185 mm
B:0.215 mm
C:0.185 mm


A:0.150 mm
B:0.150 mm
C:0.150 mm


此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在数据表末 尾或  RWB封装的封装概要文档中找到电极的确切尺寸。 请注意,D1P应与D2P和D1M连接,这可通过将迹线直接布线来实现,如布局示例所示  

    对于图纸的DP和DM宽度,应为:

    a 0.2 mm

    b 0.2 mm

    C 0.2 mm

    此致

    Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cevin:

    客户的主板布线规则为① Ω 或②.Ω

    如果我只将TUSB211-Q1下的接线更改为2 mm Tm2 mm Tm2 mm ,对操作是否有任何影响?

    此致

    Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    宽度的变化可能导致阻抗不匹配。 请确保在整个电路板上进行90欧姆差分阻抗布线。 请在以下链接中找到有关高速接口布局的一些指南:

    http://www.ti.com/lit/an/spraar7f/spraar7f.pdf

    此致

    Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cevin San

    感谢您的快速响应。
    我被理解了。

    此致
    Koji Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cevin San

     我的客户提出了一个关于接线模式的确认请求。

    是否可以检查?

    如果可能,我们会向您发送材料,因此请告诉我您的电子邮件地址。

    此致
    Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    我可以帮您解决这个问题,您可以发送到 ufields@ti.com

    此致,

    不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    客户的150um/150um布局图是可以接受的。  不连续性很小,不应影响高速信令。

    此致,

    不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Undrea-san

    感谢你的支持。

    我想确认一下,上面的数字不好,下面的家具好。

    正确吗?

    此致
    Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  我不会说上限数字不好,下限数字会产生稍好的结果。  我不会期望较高的数字会导致480 MB   出现明显的信号完整性问题

    此致,

    不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undrea-san

    感谢您的回复。

    我被理解了。

    此致
    Koji Hayashi