This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:使用Quantumdata 780E进行TMDS181测试

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606239/tmds181rgzevm-tmds181-test-with-quantumdata-780e

部件号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他部件:TMDS181

尊敬的先生  

当我们使用Quantumdata 780E测试TMDS181EVM时

我们需要重新单击“Apply updates”(应用更新),然后quantumdata可以正常显示(所有注册都是默认的,只需重新单击“Apply updates”(应用更新))

请问您的建议是什么??

请参阅以下链接

https://youtu.be/1M5APLx4biA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    当您在主板上应用重置时,TI是否工作?
    GUI中的默认寄存器可能与TMDS181中的默认寄存器不同,您能否在应用更新前后发送原始寄存器的值?

    它是否在GPIO模式下工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Moises

    仅供参考

    e2e.ti.com/.../Update_5F00_CSR.txt

    e2e.ti.com/.../Default_5F00_CSR.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    默认寄存器看起来与默认状态不一样。

    此问题是否在其他显示器上发生?

    如果没有连接显示器,您是否可以检查HPD_SNK是否为低电平?

    如果您在高级注册表访问中切换了注册表0x09[3],而不是执行“应用更新”,它是否有效?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Moises  

    我们将再次检查  

    但我想知道注册文件为什么有 CSR页0和 CSR页1,两者有何不同  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    第0页中的寄存器是您可以在数据表中看到的寄存器,正常操作需要这些寄存器。
    第1页中的寄存器用于内部TI调试,它为我们提供了有关器件状态的更多详细信息。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Moises  

    再次检查寄存器  

    只有CSR第1页有不同,以下有附加文件  

    e2e.ti.com/.../Register.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    默认寄存器仍与默认状态不一样。
    此问题是否在其他显示器上发生?
    如果没有连接显示器,您是否可以检查HPD_SNK是否为低电平?
    如果您在高级注册表访问中切换了注册表0x09[3],而不是执行“应用更新”,它是否有效?

    我看到您没有在第1页添加注册0x00,这两种情况是否相同? 它的价值是什么?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    您是否可以为  您修改的EyeScan工具的任何屏幕发送屏幕保护盖?  另外,我能否获得主板跳线设置的图片?  最后,您在测试中运行的数据速率/分辨率是多少?  我在实验室中没有发现QD980盒子有类似的问题,所以我想复制您的设置。

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    0x00如下注册  

    当电缆插入EVM时,HPD_SNK电压为4.5V

    e2e.ti.com/.../TMDS181-Test-Register.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我很抱歉混淆了,当EVM连接到视频发生器但断开连接到量子数据设备时,我在HPD_SNK中查找寄存器转储和电压。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Moises  

    我将要求客户检查视频生成器的寄存器值

    但是,您是否可以先检查TMDS181与Quantumdata的连接结果?

    1.以下是EVM上没有任何电缆的默认值

    2.下面是TMDS181EVM上的输入和输出电缆连接,然后单击“应用更新”=>无显示输出  

    3.下面是TMDS181EVM上的输入和输出电缆连接,单击“应用更新”=>正常显示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    您能否提供EVM的照片以便我复制测试的跳线设置?  EQ似乎可能已关闭。

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jmmn

    如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您分享照片。 我注意到EVM处于I2C模式,但您正在配置引脚(SIG_EN和PRE_SEL)。 如果EVM处于I2C模式,则会忽略引脚配置。 您能否确认移除I2C_EN上的跳线是否可以解决"应用更新"的需要?

    请注意,当TMDS181处于I2C模式时,必须手动设置TX端接。 在使用QD980盒和您上面显示的相同开关设置进行测试时,我不需要点击"应用更新",但我确实看到了一些信号质量问题,因为HDMI 2.0 端接(75-150欧姆)未启用。 我尝试了几种不同的源代码,但我不需要点击“应用更新”,EVM就可以与其中任何一种源代码一起使用。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jmmn

    请您帮忙制作视频
    当我们的客户卸下跳线时,仍然存在无显示的问题

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    请接受我刚才发送的请求,以便我可以直接向您发送视频。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果您已收到视频,请告知我。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!
    JMMN