This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:UXGA闪烁

Guru**** 2747495 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605888/tfp410-uxga-blinking

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件:TFP401

当芯片盒通过特定温度时,它会闪烁。

打开电源后,一旦芯片盒温度超过一定温度,它将闪烁一次。

它再次冷却,切屑箱通过特定温度时不会闪烁。

打开电源后,闪烁仅为1度。

在1080p中不会出现该问题。

虽然特定温度因人而异,但同一人发生该现象的温度是相同的。

1600x1200 60Hz1200 60Hz -> TFP401 -> TFP410 -> 1600x1200 60Hz1200 60Hz

TFP410 :

ISEL:  低(I2C关闭)

BSEL: HI (24位单边)

DSEL:  低(VREF = DVDD),DSEL不在乎)

边缘:  高(上升边缘)

DKEN:  低(倾斜已禁用,但驱动此高导致无变化)

dk1-3:  浮动

Vref:  高(VDD = 3.3V)与视频源逻辑输出相同的VDD

TFP401 :

ock_INV:  高(上升边缘)

像素:  低 ( 1像素/时钟)

DFO:  低(OCK连续运行)

Stag:  Hi (正常并发偶数/奇数像素输出)

ST:  HI (:高驱动强度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否详细说明"闪烁"的含义,您是否有一些捕获?
    问题发生时,您能否获得像素时钟的范围捕获?
    发生问题的温度是多少?
    您是否测试过其他频率/分辨率? 这些设备的频率范围有不同的PLL,您是否可以使用下面的进行频率扫描以查看问题停止的位置?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    > 您能否详细说明"闪烁"的含义,您是否有一些捕获?

    这取决于监护仪。

    某些显示器在几秒钟内完全黑屏,某些显示器的图像失真。

    原始图像

    中断图像

    图像失真


    > 出现问题时,您能否获得像素时钟的范围捕获?

    像素时钟是否表示"PIN 57 IDCK +"? 或者,您的意思是" PIN 21,22 TXC +-"?

    在出现问题时,没有触发器来确定捕获像素时钟的范围。

    您认为是哪种异常?

    可以将重点放在这一点上并加以衡量。


    > 发生问题的温度是多少?

    一个板上有两个"TFP 410",

    一个为25°C至40°C,另一个为0°C至15°C

    这在另一个板上也是同样的趋势。

    DVI连接器-> TFP 401 -> TFP 410 -> DVI连接器
                            -> TFP 410 -> DVI连接器


    > 您是否测试过其他频率/分辨率? 这些设备的频率范围有不同的PLL,您是否可以使用下面的进行频率扫描以查看问题停止的位置?

    1080p (148.500MHz)->正常

    WUXGA (158.250MHz) ->正常

    UXGA (162.000MHz) -> NG

    是否需要检查其他解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >出现问题时,您能否获得像素时钟的范围捕获?
    Quantum Data 980用于测量像素时钟。
    测量完成三次,并附加三幅图像。

    测量温度是芯片盒的顶部。

    TMDS CLK的值已更改。


    case1_1:问题之前


    case1_2:问题


    case_3:问题之后

    CASE2_1:问题之前


    CASE2_2:问题


    CASE2_3:问题之后

    case3_1:问题之前


    case3_2:问题


    case3_3:问题之后

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍期待你对这个问题作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这可能是一个边缘参数问题。
    故障率是多少?
    您是否可以将TFP设备从通过的主板更换为故障主板,以查看该部件是否出现故障?
    故障设备的批号是什么?
    请确认以下假设:
    1)仅当像素时钟为162MHz时才会出现此问题。
    2)当使用162MHz像素时钟并控制温度不超过特定限制时,不存在问题。 如果是,该温度限制是多少?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    >故障率是多少?

    故障率与95 % 有关。

    >您是否可以将TFP设备从通过的主板更换为故障主板,以查看该部件是否出现故障?

    故障将移交。


    >故障设备的批号是什么?

    693.8716万TW6 1644+561644+5
    696.2965万TW6 1644+561644+5


    >请确认以下假设:
    >1)仅当像素时钟为162MHz时才会出现此问题。

    是的。


    >2)当使用162MHz像素时钟并控制温度不超过特定限制时,不存在问题。 如果是,该温度限制是多少?

    什么是温度限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚意识到您有一个TFP401和一个TFP410,我们需要隔离故障设备,您能否分享您的原理图? 您可以将其发送至elias.villegas@ti.com

    看起来其中一个TP正在失去同步。

    我们需要查看TFP401和TFP410的电压轨和时钟,了解发生问题时的情况。

    我们还需要查看TFP401中的SCDT信号,问题发生时它是否会变低?

    您是否尝试过其他来源? 是DVI还是HDMI?

    我们正在跟踪您提供的批次代码的测试结果。

    我不理解您对A-B-A交换测试的回答,故障是在部件之后还是在主板之后?

    此致