This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:在100Base-FX模式下IP地址设置有问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604167/dp83620-problem-with-ip-address-setting-when-in-100base-fx-mode

主题:DP8.362万中讨论的其他部件

尊敬的TI社区:

在 100Base-FX模式下使用DP8.362万时,在PHY的MII侧的CPU上看不到IP地址。

当我在10/100BaseTx中操作时,我的CPU从DHCP服务器获取其IP地址没有问题,我可以使用consul窗口来查看IP地址。 如果我在100BaseFX ie光纤模式下启动同一PHY,则看不到IP地址。 物理层完全正常工作。 我可以从远端看到链路在光纤上正常工作,但它不报告IP地址???

当我从TX切换到FX模式时,MII CPU接口中是否有一些设置需要更改? 我正在使用引导带选项启用FX。 是否需要使用其他设置?

感谢您的帮助!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Michael,

    我不得不为他们延迟了有人与您的服务而道歉。 这个论坛的所有者似乎没有把这个问题分配给任何人,而是被遗漏了。 我是TI电压转换团队的一员,只是偶然发现了这条线,因为它仍然开放,但在以太网PHY和Opprtical Systems方面拥有相当丰富的经验。

    如果您还需要此部件的帮助,那么您是否可以向我发送您的电路块示意图? 我想看看您设置的捆扎配置。

    此致,
    尼克