This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:触须检测方法

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605050/ns16c2552-whisker-test-methods

部件号:NS16C2552

您好,

我确认了JESD 201标准,

"表4b -制造流程变更验收测试和持续时间"

我认为他们采用的是"表4b"而不是"表4a -技术验收测试和持续时间"?

*使用制造流程变更验收或技术验收

是否使用在下面的表1中定义。

如果您更改了导联架材料,请使用表4a代替表4b

我不知道为什么使用表4b。

此致,

Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    我现在正在与质量团队核实此事,并将很快跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seishin,

    今天下午,我与我的质量团队进行了交谈,以了解您的问题,因为我不熟悉JESD 201A。 我想知道的是您所指的完整可订购部件号,因为此部件有几个不同的部件号,如果您有PCN编号,则指的是PCN编号。 如果您提供这些信息,我应该能够完全回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    很抱歉我的回复太晚了。

    部件号为NS16C2552TVS/NOPB。

    谢谢,此致,
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    您对此有任何更新 吗?

    此致,

    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seishin,

    很抱歉耽误你的时间。 NS16C2552是一个旧的国家零件,我们在查找该零件上的记录时遇到了一些麻烦。 我的质量团队中有几位成员出现了问题,他们正在努力寻找与NS16C2552TVS/NOPB相关的PCN。 现在有一些人在度假,所以这是缓慢的。 我今天 上午再次向他们发出了一个消息,希望我能很快收到一个消息。 一旦我有了一些信息,我就会与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seishin,

    根据JESD201 (表4a),我们对使用Matt Sn抛光进行了资格认证,以确保没有触须问题,并且在资格认证完成后,我们不会检查所有Matt Sn设备。 现场ORM遵循QSS 004-011 (第11节,电镀工艺控制)。

    这是否回答了您的问题? 抱歉,这是我的左边字段...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    我还没有收到你们的回复。 以上提供的答案是否足够? 如果是,请单击绿色按钮以关闭线程。 如果不是,请告诉我我还能做些什么来帮助解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Michael:

    感谢您的支持。
    我理解这件事。
    是否可以发送JEDEC JESD 201测试标准的TI相关文档?

    此致,
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    我正在与包装团队质量人员一起处理您的询问,但他的假期一直持续到7月20日。 当我听到他的回声时,我会告诉你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seishin,

    有关 触须型测试方法,请访问www.ti.com上的此链接: www.ti.com/.../lead_finish_tin_plating.page

    如果信息仍然不包含在其中,请告诉我,我将在内部工作,为您提供所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您提供信息。
    我认为这是JESD 201 (表4b)的触须测试结果。

    我想获得JESD 201的触须测试结果(表4a)。
    总时长:1500个周期,4000小时

    此致,
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    非常感谢您的帮助。
    您对此有任何更新吗?
    我想联系包装团队的质量负责人。

    此致,
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    我没有收到他们的回复,尽管上周晚些时候他们告诉我,他们正在努力获得一份关于TI信件标题的正式声明。 这是一个非正统的要求,可能就是为什么这需要这么长时间。 我不能向非TI员工提供TI内部联系信息,因此我将继续为您提供此信息。 今天我将再次联系他们,希望能够与您跟进。