This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR216A:Rx输出偏移

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602450/ds90cr216a-rx-out-skew

部件号:DS90CR216A.

请告诉我DS90CR216A的典型/最大RxOut位对位偏移? 数据表提供了有关时钟设置/保持的数据,但我需要了解我们应用程序的RxOut偏差。 我们将使用50MHz时钟运行。

 此致,

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gordon,

    我们正在对此进行研究,并将很快提供答案。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    这方面是否有任何进展?  我们正处于此设计的布局中,在下订单之前了解我们是否满足时间预算,或者最终是否必须更改零部件,这将非常有帮助。

    此致,
    戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gordon,

    很抱歉回复您的查询时出现延迟。 如您在数据表中所见,TI仅保证开关特性表中引用的设置和保持时间。 您是否能够共享可用的时间预算?

    此外,我可以查看最近批次的生产测试数据分布,让您了解数据位之间设置和保持时间的变化。 请注意,这是一种典型的表示法。 如果这对您有价值,请告诉我。

    此致,
    Ryan