This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRIVECABLE04EVK:配对未连接

Guru**** 2899030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601842/drivecable04evk-pair-not-connecting

部件号:DRIVECABLE04EVK

插入时TX卡无法注册为存在,插入时RX卡工作正常。 用第二对测试,设置工作正常,并与此单卡隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我对迟迟不回复这一帖子表示歉意。

    您说TX卡无法注册为存在,我想您说的是连接到DrivecableTx的发送器设备没有看到100欧姆端接? 我的理解是否正确?

    如果我的理解正确,请确保安装了R5,C2和C3。 这三个无源部分提供100欧姆端接。 您是否安装了R37和R38?

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nasser

    是的,正确。

    我检查了R5,C2和C3,电极看起来是满的。 我很难看到R37和R38中是否安装了任何组件。 我知道电极已充满。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    您是否有电压表? 您可以将电压表放在R5上,您应该得到100欧姆。  

    如果您没有电压表,请向我们发送板上此区域的特写图片,我们可以检查。

    请告诉我们。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nasser

    我根据RMA将主板退回给供应商。 他们决定,由于主板是DOA,我已经更换了它们,这是更好的解决方案。

    感谢您的帮助!

    此致

    Alex