This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:建议的寄存器设置

Guru**** 2588015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605484/dp83848q-q1-recommended-register-setting

部件号:DP8.3848万Q-Q1

您好,

我的客户正在考虑 DS8.3848万-Q1以太网phy。

他们将进行噪音评估等

请告诉我们噪声评估的推荐寄存器设置。

PCSR的以下位是否有建议设置(数据表:表5-21)?

 ・TQ_EN

 ・SD力PMA

 ・SD选项

 ・强制_100_OK

 ・NRZI_Bypass

此致

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    建议使用默认配置对DP8.3848万Q进行噪声评估。

    如果在噪音测试过程中发现任何问题,则可以使用您提到的高级功能进行调试。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    感谢您的回复。

    尽管您建议使用默认配置进行噪声评估,是否有影响噪声的功能或寄存器设置?

    即使 他们默认进行评估,他们 也可能知道应该设置哪些寄存器来改善噪音。

    请告诉我 推荐默认值的原因。

     是否是噪音的最佳性能条件?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San,您好!

    我还有其他问题。
    请回答我的问题。

    第一
    X1和X2之间是否有反馈电阻?
    如果没有反馈电阻器,我们认为需要外部反馈电阻器。

    2号
    是否可以提供任何SPICE模型?
    我知道在网站上发布IBIS模型。
    我需要SPICE模型,因为我想验证它是否与电源结合使用。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    默认寄存器值是噪声的最佳配置。
    不需要外部反馈电阻器。
    我们没有用于DP8.3848万的SPICE模型。 我们只有一个IBIS模型。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross - San,

    感谢您的回复。

    我想确认反馈登记。

    我知道不需要外部反馈电阻器。

    我们的客户遇到了由于冷凝或外部阻抗变化而导致振荡停止的情况,当使用没有内部反馈可阻挡过去的PHY时。

    因此,如果没有内部反馈电阻器,他们认为有必要连接外部反馈电阻器。

    它们通过在X1端子和GND或Vdd处插入可变电阻器来执行振荡测试。

    请问有什么内部反馈电阻器?

    如果有内部阻抗器,您能告诉我它的价值吗?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross - San,

    感谢您的支持。

    此问题是否有任何更新?

    我想知道是否存在内部反馈抗拒。

    此致,

    Tomoaki Yoshida