This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3816万:合规性测试

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606119/dp83816-compliance-test

部件号:DP8.3816万
主题中讨论的其他部件: DP8.3847万

您好,

我们的客户使用100BASE-TX的DP8.3816万。

客户制作了一个原装板。

他们将检查主板是否通过以太网合规性测试(IEEE 802.3u标准)。

客户应如何配置CSR寄存器?

您是否有配置应用说明?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki-san,

    我必须研究一下这一点。 DP8.3816万是较旧的设备,存档文件难以搜索。 请给我几天时间。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。
    我将等待您的研究。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    是否有任何更新?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki-san,

    很抱歉耽误了我的时间。 此旧设备上的信息非常有限。

    DP8.3816万集成DsPHYTER II,即DP8.3847万部件号。 DP8.3847万具有在DP8.3847万数据表中定义的测试模式控制寄存器[CD测试寄存器(CDCTRL)]。 请参阅本数据表中的注册地址0x1B: www.ti.com/.../snls157.pdf

    DP8.3816万中应提供DP8.3847万寄存器。 比较这两个寄存器集,CD测试寄存器(CDCTRL)应该映射到DP8.3816万地址ECH。

    请尝试使用DP8.3847万数据表中的寄存器定义来输出所需的测试模式。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。
    我将检查DP8.3847万。

    谢谢!

    Naoki Aoyama