This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159 TX_TERM_CTL &交换引脚

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604274/sn75dp159-sn75dp159-tx_term_ctl-swap-pin

部件号:SN75DP159
主题中讨论的其他部件:TMDS181

尊敬的先生

48引脚版本有这两个引脚,但40引脚版本没有它。

我想在40引脚版本中再次确认这两个默认功能

-交换引脚:检查 寄存器0x09。 看起来默认值是no swap,对吗?

- TX_TERM_CTL pin:检查寄存器0x0B。 默认值为“No termination”(无终止)。  这是什么意思? 自动设置终端电阻器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    正确,没有使用引脚配置的交换功能-它可以通过SDA_CTL/SCL_CTL的寄存器设置实现。 TX_TERM_CTL将默认为自动模式,在此模式下,它会根据数据速率更改终端。 也可以通过SDA_CTL/SCL_CTL的寄存器设置来设置TX_TERM_CTL。

    此致,
    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JMMN:

    我明白了,非常感谢您的快速反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JIMM,您好!

    很抱歉,我有关于TMDS181 TX_TERM_CTL PIN的类似问题。

    e2e.ti.com/.../222.8764万

    TMDS181 与DP159是否不同?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    TMDS181仅在一个48引脚封装中提供,用于DP159RGZ和TMDS181的TX_TERM_CTL功能控制相同。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    对不起,我的描述不清楚~

    我的意思是当TMDS181使用I2C控制模式时。

    TX_TERM_CTL默认设置为寄存器0x0B处无终止。 此默认“无终端”是“自动选择阻抗”吗?

    与SN75DP159相同?

    Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    是的,行为相同,在寄存器表中具有相同的描述。
    在I2C中,默认为无终端,并且没有自动Tx终端选择,必须根据TMDS_Clock_Ratio_status选择它。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garcia:
    我可以再次确认40针版本SN75DP159。由于没有TX_TERM_CTL针脚。 我可以看到寄存器0x0B中的默认值为“无终止”。
    它与TMDS181和48引脚版本SN75DP159“无自动Tx终端选择”相同,需要读取clock _ratio_status以确定终端电阻。
    或其“自动Tx终止选择”。

    实际上,我们使用40引脚版本,希望使用PIN straping而不是i2c控件。 因此,我们需要确保此移除的销钉的默认值是可行的。
    非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    DP159有两种操作模式:I2C或GPIO。 在GPIO模式下,有自动Tx配置,并且有两个程序包DP159RGZ和DP159RSB。
    DP159RSB没有外部TX_TERM_CTL引脚,它在内部为左数控。 因此,在GPIO模式下,DP159RSB配置为自动Tx终端选择,在GPIO模式下无法更改。

    DP159RGZ和TMDS181在GPIO和I2C模式下具有相同的行为。
    在GPIO模式下,两者都具有自动Tx选择。
    在I2C模式下,两者都缺少自动Tx选择。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia:

    非常感谢你的详细描述!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia:

    "DP159RSB没有外部TX_TERM_CTL引脚,因此,在GPIO模式下,DP159RSB配置为自动Tx终端选择"

    我想再次确认一下,我们是否不对  SCL_SRC & SDA_SRC & SCL_SNK & SDA_SNK使用DP159电平偏移(由于  1.8V SCL & SDA信号,将这四个引脚NC保留 )

    此自动Tx终结处理是否仍然有效?

    我们是否 需要为"DDC监测块"连接SCL_SNK和SDA_SNK

     

    非常感谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    当DP159RSB处于GPIO模式时,从数据速率和TMDS_CLK_RATIO中选择Tx终端,TMDS时钟频率从DDC监控。

    DP159实现了I2C时钟拉伸,如果您遇到时钟拉伸的互操作性问题,我们建议您使用DDC snoop模式。

    长话短说,对于自动Tx终端,您至少需要DDC snoop模式,然后,您将需要5V电平转换器(如果没有I2C时钟拉伸互操作性问题,则需要3.3V电平转换器)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garcia,
    非常感谢您的快速回复!

    由于CPU的DDC为1.8V,因此无法使用DP159电平从3.3V移动到5V。
    换言之,如果我们使用外部电平转换IC将1.8V DDC转换为5V DDC,TMDS时钟比率功能是否会失败?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    您需要电平转换器,因为HDMI需要5V电平转换器。
    因此,您有几种选择,
    1.8V至3.3V -> DP159 ->只需将上拉电压增加到5V;确保I2C时钟拉伸不存在互操作性问题。
    1.8V至5V (DP159 DDC侦听模式)

    电平转换器应该对DDC透明。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garcia:
    再问一个问题:
    1.8V至3.3V -> DP159 ->只需将上拉电压增加到5V;确保I2C时钟拉伸不存在互操作性问题。 还行吧!
    1.8V至5V (DP159 DDC侦听模式)<=您是否要将电平转换IC的5V SCL/SDA侧连接至DP159的SCL/SDA_SNK侧(5V)??
    非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    在使用1.8V至5V电平转换器的第二个选项中,电平转换器的5V输出将使用2k上拉连接到SCL_SNK/SDA_SNK和HDMI连接器。 此配置为DDC snoop模式,您仍必须将SCL_SRC/SDA_SRC连接到GND。

    此致