This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1EVM:推荐摄像机模块

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600066/ds90ub933-q1evm-recommendation-camera-module

部件号:DS90UB933-Q1EVM

您好,E2E成员

您是否有推荐用于DS90UB933-Q1EVM的摄像头模块?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此主题已在应用程序团队中分配,供某人查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Palaniappan-san

    感谢您的回复。

    我正在等待应用程序团队的反馈。

    此致,

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,应用程序团队成员

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nao,

    您可以使用支持10-12位并行CMOS接口的任何摄像机。

    您还可以参考以下参考设计示例:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.1004万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ankur-san:

    感谢您的反馈。
    根据我的理解,UB913EVM中有JP10接头,用于连接到OV1.0635万-EAE-AA0A摄像机模块。

    是否有类似OV1.0635万-EAE-AA0A摄像机模块的推荐摄像机模块用于连接UB933EVM中的J1接头?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DS90UB933管座将与OV1.064万 EVM连接以用于开发。 还有几家第三方供应商支持DS90UB933和DS90UB913A,它们具有适用于不同成像器IC的摄像机参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Liam-san

    感谢您的快速回复。
    您是否知道摄像头模块的操作已确认?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请从IMI检查型号,RDACM24,RDACM24A和RDACM25。 http://www.global-imi.com/
    Leopord成像也有类似的产品,包括913A和933。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    感谢您的反馈。
    我知道UB933中包含一些摄像头模块。

    我想知道以下问题。
    是否有类似OV1.0635万-EAE-AA0A摄像机模块的推荐摄像机模块用于连接UB933EVM中的J1接头?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    933 EVM上的此J1连接器与OV1.064万 DVP版本EVM的引脚兼容。 很抱歉,我不知道具体的部件号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    感谢您的反馈。

    此致,
    NAO