This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:总吞吐量(Mbps)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603308/ds90ub925q-q1-total-throughput-mbps

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,

根据以下网页,DS90UB925的总吞吐量为2550 Mbps。

www.tij.co.jp/.../ds90ub925q-q1

我猜DS90UB925的总吞吐量是2975 Mbps (85MHz*35Bit/pclk)。
是打字错误吗?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配给应用程序工程师以供审核和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Palaniappan-san

    感谢您的回复。 我正在等待反馈。

    我只在上面的线程中写入了DS90UB925吞吐量。
    但请确认DS90UB92x系列的吞吐量。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于DS90UB925和927系列,实际线路速率为2975 Mbps,但是在加扰,直流平衡等的帧中存在一些过剩,从而提供2.635 Gbps的有效负载速率。 比较表中的此值似乎可以更新。
    由于我离开办公室几天,对答复的延误表示歉意。

    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    感谢您的回复。
    请告诉我2.635 Gbps有效负载速率的核算过程。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参考DS90Ux927数据表的7.3 第1节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Liam-san

    感谢您的反馈。

    我还有一个问题。

    根据以下DS90UB947网页,DS90UB947的总吞吐量为5950 Mbps。

    该数据是DS90UB947的实际线速。

    DS90UB947网页显示实际线速。

    DS90UB925网页将显示有效负载速率。

    因此,它与 DS90UB925网页的显示不同。

    哪一项是正确的?

    此致,

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这不一致。 我将请求Web团队更新此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    感谢您的反馈。

    此致,
    NAO