This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万-EVK:在100Base-FX模式下配置链路时,我们无法获取IP地址。

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606242/dp83620-evk-we-can-t-get-an-ip-address-when-link-is-configured-in-100base-fx-mode

部件号:DP8.362万-EVK
主题:DP8.362万中讨论的其他部件

尊敬的TI社区:

 在 100Base-FX模式下引导DP8.362万时,无法ping服务器以获取IP地址。 它在100Base-TX模式下工作。 从TX模式切换到FX模式时,是否需要更改Mii接口或配置?

我们在这方面已经挣扎了一段时间。 如果您能提供任何帮助或指导,我们将不胜感激,PHY示意图附在下面。

谢谢

Michael

e2e.ti.com/.../8664.PHY-schematic-FMC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我在您的原理图中看到的唯一可能的问题是DP8.362万 RX线路上的80/130电阻器组合。 交流耦合时,DP8.362万 RX对上应该有50R上拉拔。

    您是否可以在100Base-FX操作期间提供PHY的寄存器转储?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log_5F00_asc.txtHiRod,

    这是寄存器转储。 感谢你的帮助。

    此致

    /迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rob,我上传了寄存器转储。 您是否能够查看它? 我们非常感谢您的反馈。 谢谢/ Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    很抱歉,我的回复延迟了。

    我在您的寄存器转储中看到您没有链接,并且您有一个指示的远程故障。

    我还假设您的FO收发器和DP8.362万的FX_SD引脚之间连接了活动信号检测,是否正确?

    另请验证寄存器16h中的FX_EN位是否设置为1,以表明您已正确设置为FX模式。  验证FX_SD信号是否确实很高,并且数据从FO收发器传输到DP8.362万。

    另一侧也有哪个链接伙伴?  它是另一个DP8.362万吗?

    谢谢!