This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:内部EN引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065, TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604785/tps2065-internal-en-pin

部件号:TPS2065

您好,

请介绍一下TPS2605。

设备的EN引脚是否 具有内部下拉电阻器?

此致,

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我没有得到您关于此帖子的答案。
    有人能给我答案吗?

    此致,
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,
    对不起,遗漏了您的问题,设备内部EN已激活,将电阻器上拉至高压。 如果将此引脚连接到地线,设备将禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tan-San,

    感谢您的回复。

    很抱歉,我真的 想 了解TPS2065"D"。

    根据TPS2065D的数据表,它写在「8.3 Tm2 Enable」一节中

    "启用不应保持打开状态,可能与VIN或GND相关联,具体取决于设备"。

    我认为该设备 没有内部 上拉 和下拉电阻器,是不是正确?

    此致,

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,
    我需要与我们的设计师再次确认。 对于一般的考虑,EN引脚更敏感,我们不能让此引脚在任何情况下浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi-tan-san,

    我理解。

    我正在等待您确认后的回复。

    此致,

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    刚刚与我们的设计师确认,内部EN引脚没有任何电阻器上拉和下拉内部。 它是敏感的引脚,因此不要让它随时浮动。