This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:钳位电压

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606186/tpd4e004-clamp-voltage

部件号:TPD4E004

您好,

我希望您确认此设备是否可以在任何条件下夹住"Vcc+VF"。

根据TPD4E004的数据表,8.2 第2节中有以下说明。  

5. V CC引脚可以通过两种不同的方式连接:
(A)如果V CC引脚连接到系统电源,则TPD4E004用作瞬态抑制器
对于高于V CC + V F的任何信号摆动。 推荐将器件V μF引脚上的ESD-μ L电容器用于0.1
旁路。

我了解当用户将"Vcc"引脚连接到电源时,在任何情况下钳电压都将是"Vcc+VF"(例如IEC 6.1万-4-2 +8kV触点)。

请您确认我的理解是否正确?

如果我的理解不正确,请问有没有ESD防护装置可以在任何条件下钳制固定电压?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田-

    您的理解是正确的。 如果您在Vcc引脚上加电,它会将IO引脚上的夹持电压设置为VCC + VF。 例如,如果您只期望信号达到最大3.3V,则将Vcc设为4V将在信号线路上的电压低于5V。 但是,如果您的信号线路上预期电压为5V,则无需在VCC引脚上施加电压,这将使钳位接近7V。 这种灵活性允许您在多种设计中使用同一设备。

    这是否能回答您的问题? 我相信您的理解是正确的!

    谢谢!
    Alec
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alec-san,

    感谢您的回复。
    我有一个问题要你回答。
    >例如,如果您只期望信号达到3.3V的最大值,将Vcc设为4V将钳制信号线路上低于5V的电压。
    我知道如果我们的信号达到最大3.3V,那么我们应该将Vcc设置为2.5V,然后信号线被夹住3.3V(VCLAMP(3.3V)= Vcc + VF)。
    不过,根据你的解释,我知道我们应该将Vcc置于“预期最大电压+ VF (4V=3.3V + VF)"。
    请你就我的理解给我评论一下吗?

    提前感谢!
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    町田-

    由于TPD4E004是一种二极管,当您接近夹紧电压且二极管开始开启时,会出现一些泄漏。 因此,如果您的信号为3.3V,而将钳位电压设置为3.3V,则在典型操作期间会看到大量的漏电流。 我们通常建议您将工作电压A设置为比工作电压高约一伏的电压,因为这样可以确保信号不受影响。 正如您所预测的那样,夹紧电压会稍微高一点,但夹紧电压的增加幅度很小,这是不会损害信号的必然后果。

    在您的示例中,我建议将VCC置于3.5V至4V之间,任何较低的电压都可能导致信号完整性问题,从而破坏您的应用。

    这是否合理? 如果仍不清楚,请随时询问任何后续问题!

    谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec-san,

    我明白为什么你在我的例子中描述Vcc=4V。

    感谢您的解释。

    巴西,

    町田