This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:关于DP8.3867万IR

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606207/dp83867ir-about-dp83867ir

部件号:DP8.3867万IR

你(们)好

打扰一下。 这将是一个基本问题。

我有两个问题。

① 电源电压显示为1.0 V / 1.1 V / 1.8 V / 2.5 V,但是否需要全部电压?
在网站上,还介绍了1.1 V / 2.5 V

n ü ②Customer 计划使用1000T通信与LED显示屏进行视频通信。
您是否有使用此IC的经验?
(客户 担心,如果以忽略数据的方式发送数据,MAC地址,IP地址等上层数据包将无法正常工作。)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa-san,

    您的第一个问题取决于您使用的软件包。
    当使用64引脚QFP时,必须使用1.1 V和2.5 V。
    当使用48引脚QFN时,则需要1.0 V和2.5 V。

    您能否解释您的第二个问题? DP8.3867万 PHY不会更改或生成数据包中的任何数据。 MAC层将数据传递到PHY,PHY通过铜缆传输数据。 在这两者之间有编码过程,但数据不会更改。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob Rodrigues-San

    感谢您的回复和支持。

     我向客户听到了规格。

    我的客户正在考虑特殊用途。(接收端不是PC,而是LED显示屏等)

    《章程》

    PC⇒FPGA⇒PHY⇒显示屏

    输出TX时(输出目标地址,源地址,类型,数据,错误检测时)。


    是否可以仅发送数据而不发送目标地址,源地址,类型等?

    如果MAC帧是专有规范,是否可以忽略该规范以某种形式传输?

    提出此问题的原因是客户没有与1000 T的视频显示设备连接的经验

    此致

    小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa-san,

    PHY不关心您发送的内容,因为有SSD和ESD。 PHY不会考虑您是否不包含目标地址,源地址或Go以用于某些自定义帧类型。 只要您的MAC与帧的关系良好,您就应该很好!

    此致,
    罗斯