请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK110 您好,
我们遵循 此处概述 的谐波设置,但在启动后以太网上看不到生命的迹象。 我们尝试了结果相同的1和0。
我们正在将TDSET3与新月型心夹具配合使用。
Arsalan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
下面是我的配置(可以使用0x0013或0x0014)。
regValAdr = 0x0000; PhyRegWrite(cpswinst->mDIO_base, cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0x0, RegValAdr); PhyRegRead (cpswinst->MDIO_BASE), cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0x0, regValAdr)(&R);
RegValAdr = 0x001F; PhyRegWrite(cpswinst->MDIO_base, cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0xD, regValAdr); regValAdr = 0x0027; PhyRegWrite(cpswinst->mDIO_base, cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0xE, regValAdr); regValAdr = 0x401F; PhyRegWrite(cpswinst->mDIO_base, cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0xD, regValAdr); regValAdr = 0x0014; PhyRegWrite(cpswinst->mDIO_base, cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0xE, RegValAdr); PhyRegRead (cpswinst->MDIO_BASE), cpswinst->port[slv_port_num -1].phy_addr, 0xE, regValAdr)(&R);
我正在执行4.3 .1.3 中的步骤1-4以写入,以及4.3 .1.4 中的步骤4以立即读取寄存器0x27。
Arsalan