https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604472/i2c-bus-length
主题中讨论的其他部件:TCA9802尊敬的先生/女士
我们设计了一个系统,使用7位I2C地址,并将30个从属板连接到同一I2C总线上的主板 我的主板和从板与PCB或Rigid+Flex PCB连接。
附加的是我们在将10,20和30从机连接到大脑/主机后捕获的I2C波形。 脑/主控和每个从属设备使用具有3.3V电压的4.7K上拉电阻,每个从属设备都生成自己的3.3V电压,并且GND在整个系统中是通用的。
现在我的问题是,如果我们使用10位地址将更多从属设备连接到同一I2C总线,是否允许我根据附加的波形在同一总线上毫无问题地进行连接? 您能否指导我们如何检查和验证相同的信息? 较新的从属设备将与较早的10/20/30从属设备相同,并且将具有4.7K的上拉
在螺母外壳中,如果我们使用10位I2C地址,并且大脑与1020从属设备连接(大脑和从属设备与PCB和连接器连接,没有电缆用于连接它们),我们检查的参数以及如何确保我可以在物理上执行相同的操作。 请提供帮助/指导,以便我们扩展系统。
谢谢
Krunal Shah