This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041I-Q1启动消耗高电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604627/tusb4041i-q1-tusb4041i-q1-startup-draw-high-current

部件号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB4041I

大家好,

我的客户在使用TUSB4041I-Q1时遇到高启动电流。 它们使用4.7K电阻器对SMBUSz的最高3.3V电压进行编程,因此选择它作为I2C模式。

在TUSB4041I数据表中,SMBus编程电流的更新表明电流为225mA,Vdd为1.1V,而TUSB4041I-Q1中没有更新。 Q1的行为是否与非Q1相同,并且还需要更新此SMBus编程电流?

当我们提到SMBus编程电流时,是否包括在启动过程中读取SMBUSz状态的设备?

我们是否知道启动期间高电流的确切原因?

 

这与以下e2e查询类似:

http://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/51.5万/1870031?keyMatch=tusb4041&tisearch=Search-EN-Everything</s>187.0031万 4041

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,Q1也会受到影响。
    此高电流是否仅在确认GRST#时出现?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,GRST#将提高到3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sai Loo:

    高启动电流是持续的电流消耗还是浪涌电流? 涉及哪些电源轨? 3.3V或1.1V?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sai Loo:

    是否有任何更新?

    此致,
    JMMN